Alarme und E-Mails
Bei Überschreiten oder Unterschreiten eines Temperatur- oder
Feuchtesollwertes kann der iSE einen Alarm auslösen. Dieser Alarm
lässt sich per Email an einen einzelnen Empfänger oder einen
Verteiler senden, einschließlich Textmeldungen an internetfähige
Mobiltelefone und PDAs.
Unversehrtheit des Raums
Der iSE ist mit Schraubklemmen für zwei Kontakteingänge
ausgestattet, die sich unter anderem für gängige Einbruchsmelder
eignen. Damit kann der iSE Raummonitor kann z. B. bei Öffnen einer
Tür, Glasbruch eines Fensters oder Auslösen der Sprinkleranlage
einen Alarm senden.
Ausfall der Versorgung
Ein weiterrs mögliches Alamkriterium ist der Ausfall der
Netzversorgung. In diesem Fall setzt der iSE Raummonitor seine
normale Funktion bis zu zehn Tage über die integrierte
9-V-Blockbatterie fort. Die Daten werden im nichtflüchtigen
Flash-Speicher abgelegt und können über Netzwerk oder Internet
heruntergeladen werden.
Lokale Alarme
Der iSE verfügt über zwei integrierte Relaisausgänge mit einer
Schaltleistung von 1,5 A, die durch die definierten
Alarmkritierien angesteuert werden. Die Relais können zum Beispiel
eine Leuchte oder eine Sirene ansteuern, um Personal auf die
vorliegende Situation hinzuweisen.
Einfach über die Browser-basierte Konfiguration einzurichten,
können die Relais 2 Grenzwert-Alarme (Hoch/Tief) für Temperatur
und/oder Feuchte sowie die Kontakeingänge ausgeben. Die Relais
können bei Verlöschen des Alarmzustands automatisch oder im
Quittierungsbetrieb nach einem Alarm manuell zurückgesetzt werden.
Grafik- und Messwertanzeige im Browser
Der iSE ist mit einem integrierten Webserver ausgestattet, der
Webseiten mit einer Echtzeit-Darstellung der Messwerte oder
Temperatur- und Feuchtekurven ausgibt und die Messwerte in
Standardformaten für die Weiterverarbeitung in
Tabellenkalkulations- oder Datenerfassungsprogrammen (z. B. Excel)
ausgibt.
Ein Java-Applet zeichnet die Messwertegrafik in Echtzeit über das
LAN oder Internet auf. Damit erspart der iSE den Zeit- und
Kostenaufwand für die Anschaffung und Einarbeitung in separate
Software zur Messwerterfassung und Aufzeichnung.
Messwertgrafiken werden per JAVA-Applet generiert und können
jederzeit skaliert werden. So kann die Grafik zum Beispiel auf eine
Stunde, einen Tag, eine Woche, einen Monat oder auch ein Jahr
skaliert werden. Temperatur und Feuchte können über die gesamte
Spanne (40 bis 124°C und 0 bis 100% r.F.) oder über einen
engeren Bereich (zum Beispiel 20 bis 30°C) aufgetragen werden).
Link zu Webcam oder Netzwerkkamera
Auf der Website, die der iSE ausgibt, befindet sich auch ein Link
auf eine Webcam oder Netzwerkkamera (nicht im Lieferumfang
enthalten). Wenn eine Alammeldung aufläuft, kann mit einem Klick
auf diesen Link ein Bild der Situation vor Ort abgerufen werden.
Flash-Speicher
Der iSE Raummonitor zeichnet Daten auf einer austauschbaren,
nicht-flüchtigen Flash-Speicherkarte von 2 MB auf. Bei einem
Aufzeichnungsintervall von 1 Minute fasst sie Daten für ein volles
Jahr, bei 10 Sekunden entspricht diese Kapazität 2 Monaten). Als
Option wird auch eine Karte mit 8 MB angeboten, die Temperatur-
und Feuchtemesswerte von bis zu 4 Jahren aufnimmt. Die Daten werden
auch bei einem Ausfall der Netzwerk- oder Internetverbindung
weiterhin auf der Speicherkarte aufgezeichnet.
Der Temperatur- und Feuchtefühler ist an der Seite des Raummonitors
angesteckt, kann jedoch abgenommen und mit dem beiliegenden
Verlängerungskabel an einer andere Position angebracht werden). Die
Temperatur-/Feuchtefühler sind untereinander austauschbar und
benötigen keine regelmäßige Kalibrierung. Auch bei einem
eventuellen Austausch eines Fühlers ist keine Kalibrierung
erforderlich.
Für Installation und Bedienung des iSE Raummonitors ist keine
besondere Schulung, Werkzeugaustattung oder Software erforderlich.
Das Gerät wird mit einem Standard-Netzwerkkabel an das
Ethernet-Netzwerk angeschlossen und über ein Steckernetzteil
versorgt.
Typische Anwendungsgebiete
Der neue iSE von eignet sich ideal für Anwendungen, in denen
Temperatur und Feuchte überwacht werden müssen. Einige Beispiele
sind Reinräume, Computerräume, Klimasysteme, Krankenhäuser,
Museen, Labors, Halbleiterherstellung, Gewächshäuser oder die
Produktion und Lagerung in Pharmazeutik, Nahrungsmittel- und
Getränkeindustrie, Gewächshäusern, usw.
Abmessungen
|
|