Wenn Sie weitere Informationen zur Auswahl des richtigen Sensors oder eines beliebigen Layer N-Geräts benötigen, hilft Ihnen unser Kundenserviceteam mit umfassenden Praxiskenntnissen gerne dabei, die beste Lösung für Ihre Anwendung zu finden. Chatten Sie auf omega.de noch heute mit uns.
Allgemeine Informationen
Wie viele drahtlose Sensoren können von einem drahtlosen Layer N-Gateway unterstützt werden?
Ein Gateway kann 256 drahtlose Sensoren mit Ein-Stunden-Intervallen unterstützen. Wenn das drahtlose Gateway und der Sensor jedoch ein schnelleres Berichtsintervall erfordern, ist die Anzahl der drahtlosen Sensoren geringer, da dies wie bei jeder anderen drahtlosen Technologie von der verfügbaren WLAN-Bandbreite abhängig ist. Sehr schnelle Berichtsintervalle führen zu einer Konkurrenzsituation, bei der einige Sensoren dann keine Verbindung mehr zum Gateway herstellen können. Im Hinblick auf die Netzwerkinfrastruktur ist dies auch keine gute Idee, da das Gateway dann zum Single Point of Failure (SPoF) wird. Eine bessere Implementierung besteht darin, die drahtlosen Sensoren auf unabhängige Netzwerksegmente zu verteilen, von denen jedes ein eigenes Gateway hat.
Wie viele Gateways werden von der Layer N-Cloud unterstützt?
Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von Gateways, die eine Verbindung zur Layer N-Cloud herstellen können, wenn die entsprechenden Abonnements gewählt werden.
Kann ich einem drahtlosen Sensornetzwerk auch später noch weitere Sensoren hinzufügen?
Ja. Sensoren können ganz einfach hinzugefügt werden, indem Sie die Kopplungstasten am Gateway und dem neuen Sensor drücken.
Welche Frequenzen werden von den drahtlosen Sensoren in Nordamerika genutzt?
In Nordamerika werden 915 MHz genutzt.
Wie werden die Sensordaten während der drahtlosen Übertragung gesichert?
Die drahtlose Übertragung vom Sensor zum Gateway erfolgt gesichert und verschlüsselt.
Ist mein Layer N anfällig für Störungen durch WLAN, Mobilfunk oder andere drahtlose Netzwerke?
Layer N-Funktransmitter nutzen eine andere Funkfrequenz als WLAN, Bluetooth und Mobilgeräte. Glücklicherweise werden unsere drahtlosen Sensoren durch die Frequenzsprungtechnologie weitestgehend vor Störungen geschützt, selbst wenn in der Installationsumgebung eine gleiche Frequenz erkannt wird.
Wie kann ich die Reichweite meines drahtlosen Layer N-Systems erhöhen?
Durch Anschließen des Layer N-Sensors an einen USB-Netzadapter verbessert sich die Reichweite um ca. 25 %. Layer N-Transmitter verfügen über einen reichweitenverstärkende Funktransmitter, der automatisch aktiviert wird, wenn das Gerät über den USB-Anschluss mit Strom versorgt wird.
Layer N Cloud
Wie groß sind die Datenpakete, die vom Gateway in die Cloud übertragen werden?
Die Größe der Datenpakete hängt von der übertragenen Nachricht ab. Sie schwankt pro Paket zwischen Bytes im Zehner- und Bytes im Hunderterbereich.
Wie aktiviere/deaktiviere ich E-Mail- und SMS-Benachrichtigungen?
Gehen Sie vom Layer N-Cloud-Portal zur Systemseite. Dort können Sie das Alarm-Kontrollkästchen und das Ereignis-Kontrollkästchen ein- und ausschalten, um die Benachrichtigungen zu aktivieren oder zu deaktivieren. Bei einem Alarm müssen Sie zunächst den Alarmschwellenwert über die Einstellungsoption festlegen, nachdem Sie über die Startseite (Geräte) die Gerätedetailseite geöffnet haben.
Können weitere Benutzer Änderungen an meinem System vornehmen?
Weitere Benutzer können entweder Änderungs- oder Anzeigeberechtigungen erhalten. Benutzer mit Anzeigeberechtigungen können nur Daten sehen und keine Einstellungen ändern oder Alarme löschen.
Kann ich Gerätedaten zur Offline-Analyse aus der Cloud exportieren?
Ja, Sie können Ihre Daten im .csv-Format (kommagetrennte Zeichenfolge) exportieren. Die .csv-Datei kann in Excel, Matlab, Pentaho oder einem beliebigen Programm geöffnet werden, das das .csv-Dateiformat unterstützt.
Kann ich meinem Konto weitere Benutzer hinzufügen?
Ja, Sie können den Gateways weitere Benutzer zuweisen, die diese anzeigen können. Weitere Benutzer können alle an ihre Gateways angeschlossenen Sensoren sehen und Alarme und Benachrichtigungen von diesen Sensoren empfangen.
Intelligente Sensoren
Wie stellen meine intelligenten drahtlosen Sensoren eine Verbindung zur Cloud her?
Der drahtlose Sensor sendet Sensordaten, darunter Messdaten und Status, an das Gateway. Das Gateway packt und verschlüsselt die Daten in Omega Cloud-Nachrichten und sendet diese dann an die Omega Layer N-Cloud.
Was geschieht mit den Daten meines drahtlosen Sensors, wenn die Stromversorgung meines Gateways unterbrochen wird?
Dann werden die Sensordaten sicher gespeichert und im Sensor protokolliert. Wir arbeiten daran, die Protokolldaten abzurufen und die Daten in die Cloud zu verschieben, sobald das Gateway wieder erreichbar und die Kommunikation zwischen Sensor und Gateway wiederhergestellt ist.
Wie lang ist die durchschnittliche Batterielebensdauer der drahtlosen Sensoren?
Das hängt von den Einstellungen des Berichtsintervalls und weiteren Einstellungen ab, die auf den intelligenten Sensoren aktiviert werden können. Ein gewöhnlicher drahtloser Sensor mit 90-minütigem Berichtsintervallen kann mit zwei AA-Alkali-Batterien bis zu einem Jahr laufen. Bei Verwendung von nicht wiederaufladbaren AA-Lithiumbatterien kann die Lebensdauer länger sein.
Was muss ich tun, wenn die Batterien meines drahtlosen Sensors leer sind?
In den drahtlosen Omega-Sensoren werden handelsübliche AA-Alkali-Batterien verwendet. Auf dem Layer N-Dashboard sehen Sie eine Anzeige für niedrigen Batteriestand, die anzeigt, wann die Batterien ausgetauscht werden sollten. Die praktische Batteriefach-Abdeckung gewährt einen einfachen Zugang zu den austauschbaren Batterien.
Wie hoch ist der Stromverbrauch der drahtlosen Sensoren?
Das hängt vom Sensortyp, den Konfigurationen und der Sensorintervallzeit ab, aber normalerweise liegt sie im nicht übertragenden Energiesparmodus im Mikroampere-Bereich.
Wie werde ich benachrichtigt, wenn ich die Batterien meines Sensors wechseln muss?
Das Layer N-Cloud-Dashboard verfügt über eine Batteriestandsanzeige und Alarmeinstellungen für jeden Sensor. Die Anzeige zeigt den Batteriestand an und verändert sich dementsprechend.
Wie ändere ich die Einstellungen des drahtlosen intelligenten Sensors?
Bei Bedarf können die erweiterten Einstellungen unserer intelligenten Sensors mithilfe der Omega SYNC-Software konfiguriert werden, die von unserer Website heruntergeladen werden kann.
Wie kann ich einen Alarm auf meinem drahtlosen intelligenten Sensor einrichten?
Mithilfe der Omega SYNC-Software können an einzelnen Sensoren und Sonden lokalisierte Alarme eingestellt werden, wobei die Sensordaten unabhängig von der Übertragungsrate kontinuierlich gescannt werden und die Cloud sofort benachrichtigt wird, wenn Alarmbedingungen auftreten. Lokalisierte Alarme verringern die Batterielebensdauer allerdings erheblich. In den meisten Fällen können Fernalarmereignisse über das Layer N-Cloud-Dashboard eingestellt werden, das das Senden von Benachrichtigungen per E-Mail oder SMS ermöglicht.
Kann ich die Berichtsintervalle meines Sensors ändern, um häufiger oder seltener zu berichten?
Ja. Gehen Sie zur LN-Website, wählen Sie den Sensor aus, und nehmen Sie Änderungen im Bereich „Einstellungen“ vor. Ob Sie die Berichtsintervalle verändern können, hängt von Ihrer Abonnementstufe ab.
Kann ich den drahtlosen Sensor im Freien montieren oder platzieren?
Im Allgemeinen nicht, da der drahtlose intelligente Sensor nicht gemäß NEMA oder IP65/67 zertifiziert ist. Er kann jedoch im Freien platziert werden, solange er nicht direkten Witterungseinflüssen ausgesetzt ist. Der demnächst auf den Markt kommende IF-006 von Omega wurde speziell für den Einsatz im Freien entwickelt.
Intelligentes Gateway
Warum gibt es bei einigen Modellen zwei Ethernet-Anschlüsse?
Der GW-001-3NA von Omega verfügt über zwei Ethernet-Anschlüsse, die wie ein Schalter funktionieren. Ein Ethernet-Zubehörteil oder ein Modbus-TCP-Gerät kann damit direkt verbunden werden. Der zweite Ethernet-Anschluss ist PoE-fähig, d. h. das Gateway kann mit dem PoE-Schalter eingeschaltet werden. Dies kann sehr nützlich sein, wenn der Bereich, in dem sich das Gateway befindet, keine Wechselstromversorgung hat.
Kann ich das Gateway im Freien platzieren?
Im Allgemeinen nicht. Wenn es sich jedoch in einem Gehäuse gemäß NEMA IP67 befindet, dann ja.
Intelligente Sonden
Welche Software muss ich für eine intelligente Sonde installieren, die über USB mit dem Gateway verbunden ist?
Sie benötigen keine zusätzliche Software, um eine intelligente Sonde über den Gateway-USB-Anschluss anzuschließen. Schließen Sie die Sonde mit den IF-001-Kabel an, und verwenden Sie die Web-Benutzeroberfläche für die Gateway-Verwaltung, um die Sonde hinzuzufügen. Navigieren Sie dafür in Ihrem Browser zu https://ihregatewayipadresse oder http://omegaiotgatewayxxxx, wobei xxxx für die letzten 4 Ziffern der Mac-Adresse Ihres Gateways steht.
SCHLIESSEN